GEX8258701-00

Principe de codage des références

Le tableau suivant indique comment interpréter le numéro de référence des unités de refroidissement ClimaSys .

Elément Code Description

A

Famille de produit

CU

Unité de refroidissement

B

Matériau de couverture

Acier galvanisé peint

X

Acier inoxydable

HD

Acier galvanisé peint pour utilisation en extérieur (résistant)

C

Puissance

•••

La puissance de chaque référence commerciale est indiquée dans les tableaux de références.

D

Tension

1 x 230 Vca 50/60 Hz

2P4

2 x 400 Vca 50 Hz ou 2 x 460 Vca 60 Hz

3P4

3 x 380-415 Vca 50 Hz ou 3 x 420-460 Vca 60 Hz

E

Montage

Montage latéral

R

Montage sur toit

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?