GEX8258701DE-01

Prinzip der Referenzcodierung

Der folgenden Tabelle können Sie die Bedeutung der Referenznummern der ClimaSys-Kühleinheiten entnehmen.

Element Code Beschreibung

A

Produktfamilie

CU

Kühleinheit

B

Abdeckmaterial

Verzinkter Stahl, lackiert

X

Edelstahl

HD

Außeneinsatz, verzinkter Stahl, lackiert (Schwerlast)

C

Leistung

•••

Die Leistung für jede Bestellnummer wird in den Referenztabellen angegeben.

D

Spannung

1 x 230 VAC, 50/60 Hz

2P4

2 x 400 VAC, 50 Hz oder 2 x 460 VAC, 60 Hz

3P4

3 x 380-415 VAC, 50 Hz oder 3 x 420-460 VAC, 60 Hz

E

Montage

Seitenmontage

R

Dachmontage

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?