外壳维护
设备的外壳具有以下功能:
-
相邻相之间的功能性绝缘,以及相与暴露导电部件之间的功能性绝缘。
-
充当绝缘屏障,防止用户接触到带电部件。
-
防电弧保护,预防短路导致的过压力。
外壳还能够执行运行功能,支持整个极操作机构以及隔离开关的机械和电气附件。
外壳应满足以下要求:
-
其上无尘垢(润滑脂)痕迹、无过量灰尘、无冷凝水,否则便会降低绝缘性能。
-
其上无烧伤或裂纹迹象,否则可能降低外壳的机械可靠性,从而降低其短路耐受能力。
如果存在烧伤或裂纹迹象,则必须更换外壳。外壳的预防性维护包括:
-
目检外壳的总体状况。
-
用干布或真空吸尘器清洁。
-
测量外壳绝缘电阻和断路单元输入/输出触点的电阻。建议每五年测量一次绝缘,并在因短路而脱扣后测量一次。
严禁使用任何含溶剂的清洁产品。