DOCA0221ES-01

Mantenimiento de la carcasa

La carcasa del aparato proporciona las siguientes funciones:

  • Aislamiento funcional entre fases adyacentes y entre las fases y el conductor expuesto.

  • Una barrera de aislamiento para evitar que los usuarios toquen partes con tensión.

  • Protección contra los efectos de arcos eléctricos y sobrepresión a causa de cortocircuitos.

La carcasa también realiza una función operativa admitiendo todo el mecanismo operativo de los polos, así como los accesorios mecánicos y eléctricos del disyuntor.

En la carcasa:

  • No puede haber restos de mugre (grasa), polvo excesivo ni condensación, pues reducen el aislamiento.

  • No puede haber señales de quemaduras o grietas, que reducirían la solidez mecánica de la carcasa y, por lo tanto, su capacidad para resistir cortocircuitos.

La carcasa debe sustituirse si hay señales de quemaduras o grietas. El mantenimiento preventivo de la carcasa consiste en:

  • Una inspección visual de su estado general.

  • Limpieza con un paño seco o un aspirador.

  • Medición de la resistencia de aislamiento de la carcasa y de la resistencia del contacto de entrada/salida de la unidad de corte. Se recomienda medir el aislamiento cada cinco años y después de los disparos debidos a un cortocircuito.

Todos los productos de limpieza con disolventes están estrictamente prohibidos.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.