DOCA0221FR-01

Maintenance du boîtier

Le boîtier de l'appareil assure les fonctions suivantes :

  • Isolation fonctionnelle entre les phases adjacentes et entre les phases et le conducteur exposé.

  • Barrière d'isolement pour empêcher les utilisateurs de toucher des pièces sous tension.

  • Protection contre les effets des arcs électriques et les surpressions provoquées par les courts-circuits.

Le boîtier remplit également une fonction opérationnelle en supportant l'ensemble du mécanisme de manoeuvre des pôles ainsi que les accessoires mécaniques et électriques du sectionneur.

Le boîtier ne doit présenter :

  • aucune trace de graisse, aucun excès de poussière et aucune condensation car cela réduit l'isolation.

  • aucun signe de brûlure ou de fissure car cela réduirait la solidité mécanique du boîtier et donc sa capacité à résister aux courts-circuits.

En cas de signes de brûlure ou de fissure, le boîtier doit être remplacé. La maintenance préventive du boîtier comprend les actions suivantes :

  • Inspection visuelle de l'état général.

  • Nettoyage à l'aide d'un chiffon sec ou d'un aspirateur.

  • Mesure de la résistance d’isolation du boîtier et de la résistance du contact d’entrée/sortie du bloc de coupure. Il est conseillé de mesurer l'isolation tous les cinq ans et après les déclenchements dus à un court-circuit.

Tous les produits de nettoyage contenant des solvants sont strictement interdits.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.