DOCA0221FR-01

ComPacT NS630b-1600 fixe à commande rotative directe

Appareil fixe à commande rotative directe

  1. Chambre de coupure

  2. Déclencheur MicroLogic

  3. Capot avant

  4. Commande rotative directe

  5. Plaque signalétique

  6. Emplacement pour serrure en option

  7. Bouton Push-to-trip

  8. Code QR sur le déclencheur MicroLogic

Pour plus d'informations sur le montage d'un ComPacT NS630b-1600 fixe à commande rotative directe, voir JYT6180003 ComPacT NS630b-1600 - Disjoncteur ou interrupteur fixe - Instruction de service.

Pour plus d'informations sur le montage d'une commande rotative directe sur un ComPacT NS630b-1600 fixe, voir BQT1167502 ComPacT NS630b-1600 - Commande rotative directe - Instruction de service.

Accessoires pour appareil fixe à commande rotative directe

  1. Supports pour montage horizontal

  2. Poignée de manutention

  3. Module de communication BCM ULP

  4. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF1 (câblé ou sans fil)

  5. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF2 (câblé ou sans fil)

  6. Auxiliaire de signalisation ON/OFF OF3 (câblé ou sans fil)

  7. Auxiliaire de signalisation de déclenchement SD (câblé ou sans fil)

  8. Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX ou déclencheur voltmétrique à manque de tension MN

  9. Auxiliaire de signalisation de défaut électrique SDE (câblé ou sans fil)

    Zoom Z1

  10. Bornes auxiliaires de commande

  11. Contact avancé à l'ouverture CAO1

  12. Contact avancé à l'ouverture CAO2

  13. Contact avancé à la fermeture CAF1

  14. Contact avancé à la fermeture CAF2

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.