DOCA0221ES-01

PowerTag Energy Rope

Introducción

PowerTag Energy Rope es un medidor de energía de clase 1, según IEC 61557-12, que incorpora funciones necesarias para realizar mediciones precisas en tiempo real (U, V, I, P, PF) y obtener valores de energía de hasta 2000 A.

Utilizado junto con una puerta de enlace o un Panel Serverpara recopilar y procesar los datos, el PowerTag Energy Rope proporciona supervisión y diagnóstico del circuito hasta el nivel de carga.

PowerTag Energy Rope 200 A, 600 A, 1000 Ay 2000 A están diseñados para interruptores automáticos y disyuntores en carcasa moldeada para redes eléctricas 3P y 3P+N.

Con sus sensores de corriente flexibles que se pueden abrir, el PowerTag Energy Rope puede instalarse fácilmente alrededor de conductores, cables o barras colectoras. El conector de resorte extraíble para la selección de tensión facilita la instalación del PowerTag Energy Rope. El módulo PowerTag Energy puede montarse en un riel DIN o mantenerse con soportes donde sea necesario en un tablero de distribución.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GDE25175.

Descripción

  1. Conector extraíble para conexión de reductores de tensión

  2. Clip para montaje en riel DIN

  3. Etiqueta con una parte adhesiva extraíble que lleva un código QR y un identificador RFID, utilizada durante la puesta en servicio en determinados concentradores o puertas de enlace

  4. LED de estado

  5. Código QR para acceder a información sobre el aparato

  6. Identificador RFID

  7. En caso de pérdida de comunicación, pulse el botón durante 10 s para desemparejar el producto.

  8. Sensor de corriente flexible

  9. Abrazadera de bloqueo del sensor de corriente

LED de estado

Utilice la indicación del LED para confirmar que el PowerTag está funcionando durante las operaciones de puesta en servicio o mantenimiento.
LED de estado Descripción Acción
PowerTag apagado. Ninguno o compruebe la fuente de alimentación, según el tipo de operación.
PowerTag buscando un concentrador o una puerta de enlace. Espere hasta que se identifiquen el concentrador o la puerta de enlace.
PowerTag en modo de identificación. Espere hasta que el PowerTag esté en la red.
PowerTag en la red. Comunicación normal con el concentrador o la puerta de enlace. Ninguno
Pérdida ocasional de comunicación. Compruebe la configuración de la comunicación con el concentrador o la puerta de enlace.
Pérdida de comunicación con el concentrador o la puerta de enlace. Compruebe la configuración de la comunicación con el concentrador o la puerta de enlace.
Error interno detectado. Sustituya el PowerTag.

Datos disponibles

Para obtener la lista de datos disponibles, consulte la guía del usuario de la puerta de enlace o el Panel Server correspondientes. Los datos disponibles dependen de la puerta de enlace.

Puesta en servicio

Para poner en servicio el PowerTag Energy, consulte la guía del usuario de la puerta de enlace o el Panel Server con los que se emparejará el PowerTag Energy. La puesta en servicio es diferente de una puerta de enlace a otra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?