DOCA0221ES-01

Puesta en marcha

Lista de las verificaciones y las inspecciones

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las recomendaciones para el trabajo seguro con dispositivos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 o el equivalente local.
  • La instalación y el mantenimiento de este equipo solo deberá realizarlos personal eléctrico cualificado.
  • Desconecte toda la alimentación suministrada a este equipo antes de trabajar en él.
  • Asegúrese de usar siempre un voltímetro adecuado para confirmar que la alimentación está desconectada.
  • Vuelva a colocar todos los aparatos, puertas y tapas antes de conectar la alimentación de este equipo.
  • Repare la instalación de inmediato si se produce un fallo de aislamiento durante el funcionamiento.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Para la puesta en marcha de un equipo nuevo o después de una parada prolongada, la realización de una comprobación general requiere unos minutos. Esta comprobación ayuda a evitar cualquier riesgo de fallo debido a un error o a un descuido.

Muchos fallos de funcionamiento se deben a no seguir las instrucciones de puesta en servicio o a carecer de conocimientos sobre el equipo y los procedimientos del conmutador. Las hojas de instrucciones de Schneider Electric, disponibles en línea, contienen instrucciones claras para los operadores y el personal de mantenimiento sobre cómo corregir los fallos de funcionamiento. Los archivos en PDF pueden descargarse del sitio web de Schneider Electric.

NOTA: Se debe realizar una comprobación con todo el tablero de distribución sin tensión. En los tableros de distribución con compartimentos, solo se deberá eliminar la tensión de los compartimentos a los que puedan acceder los operadores.

En la tabla siguiente se indican las verificaciones y las inspecciones que se tienen que llevar a cabo según el evento:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Antes de la puesta en servicio

Periódicamente mientras está en servicio

Después de una intervención en el tablero de distribución

Periódicamente durante una parada prolongada

Tras una parada prolongada

Después de una parada prolongada con modificación del tablero de distribución

A Pruebas de aislamiento y de rigidez dieléctrica
B Inspeccionar el tablero de distribución
C Comprobar la conformidad con el esquema
D Inspeccionar el equipo mecánico
E Comprobar las conexiones
F Comprobar el funcionamiento mecánico
G Comprobar las unidades de disparo electrónico
H Comprobar el emparejamiento de los aparatos inalámbricos con el servidor de puerta de enlace o panel
I Comprobar la comunicación
J Limpiar el equipo

A: pruebas de aislamiento y de rigidez dieléctrica

ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Las pruebas de aislamiento y de rigidez dieléctrica sólo deberán ser realizadas por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.

Las pruebas de aislamiento y de rigidez dieléctrica se realizan antes de la entrega del tablero de distribución. Estas pruebas se rigen por las normas en vigor.

Antes de realizar las pruebas, es absolutamente necesario:

  • Desconectar todos los equipos auxiliares eléctricos del aparato (MX, MN).

  • Retirar el módulo de calibre de relé de largo retardo de las unidades de control MicroLogic.

Al extraer el módulo de calibre de relé se desconecta la entrada de medición de tensión.

B: inspección del tablero de distribución

Compruebe que los aparatos están instalados:

  • En un entorno limpio, donde no han quedado residuos después de montar el equipo (por ejemplo, cableado, herramientas, virutas, partículas metálicas).

  • En un tablero de distribución ventilado correctamente (rejillas de ventilación no obstruidas).

C: conformidad con el diagrama de instalación

Compruebe que los aparatos cumplen el diagrama de instalación:

  • Identificación de las tomas en la parte delantera de cada aparato.

  • Características y poderes de corte (indicados en la placa de características).

  • Identificación de la unidad de control (tipo, características)

  • Presencia de funciones adicionales (sensor de corriente externo, equipos auxiliares de control o señalización, bloqueo, precintado).

  • Ajustes de protección.

  • Unidad de control MicroLogic: compruebe visualmente la posición de los selectores giratorios o los ajustes principales.

  • Identificación del circuito protegido marcado en la parte delantera de cada aparato.

D: inspección del equipo mecánico

  • Compruebe las siguientes partes del cuerpo (consulte más información sobre este tema para obtener información detallada):

    • Carcasa

    • Filtros de la cámara de corte

    • Contactos principales

  • Compruebe el montaje y la resistencia mecánica de los aparatos del tablero de distribución y de las conexiones de alimentación.

  • Compruebe el montaje y la resistencia mecánica de los siguientes equipos auxiliares y accesorios de los aparatos:

    • Accesorios de instalación (por ejemplo, cubrebornes, placas protectoras)

    • Conexiones de los circuitos auxiliares (consulte más información sobre este tema para obtener información detallada)

    • Chasis y sus conexiones deslizantes (consulte más información sobre este tema para obtener información detallada)

    • Borneros

    • Equipos auxiliares eléctricos

  • Compruebe el apriete de los conectores de alimentación y apriete todas las conexiones flojas (consulte más información sobre este tema para obtener información detallada).

  • Compruebe los filtros de la cámara de corte (consulte más información sobre este tema para obtener información detallada).

E: verificación de las conexiones

Verifique el par de apriete de las conexiones de alimentación y las conexiones de los circuitos auxiliares, como se describe en las hojas de instrucciones.

F: funcionamiento mecánico

  • Compruebe las siguientes operaciones mecánicas:

    • Apertura y cierre mecánicos

    • Apertura eléctrica

    • Disparo con el botón push-to-trip

    • Restablecimiento

    • Cierre completo de los polos del aparato

  • Compruebe el bloqueo y el desbloqueo de los accesorios de bloqueo (por ejemplo, candados y cerraduras).

  • Compruebe el cableado auxiliar y el aislamiento de todos los equipos auxiliares (consulte más información sobre este tema para obtener información detallada).

  • Compruebe el correcto funcionamiento de los equipos auxiliares de señalización cableados e inalámbricos (consulte más información sobre este tema para obtener información detallada).

  • Compruebe la vida útil de todos los equipos auxiliares.

G: funcionamiento de las unidades de control y el sistema de comunicaciones

  • Compruebe el funcionamiento correcto de la unidad de control de cada aparato utilizando la guía del usuario correspondiente.

  • Compruebe el módulo de comunicaciones y los accesorios (opcional) (consulte más información sobre este tema para obtener información detallada).

  • Pruebe el control del aparato y la carga del estado del contacto.

  • Pruebe la carga de los contactos de posición del chasis y la sincronización de direcciones entre BCM ULP y el módulo IO.

  • Pruebe la escritura de datos en la unidad de control MicroLogic mediante la red de comunicación.

H: verificación del emparejamiento de los dispositivos inalámbricos con Gateway o Panel Server

Compruebe que la comunicación inalámbrica con el servidor de puerta de enlace o panel funciona correctamente:

  • En el caso de PowerTag Energy, el LED parpadea en verde cada vez que se envían datos (cada 5 segundos de forma predeterminada).

  • En el caso de los equipos auxiliares de señalización inalámbrica, el indicador LED parpadea en verde cada vez que se envían datos (cada 8 horas o cuando cambia el estado).

I: verificación de las comunicaciones

Verifique que la comunicación funcione correctamente a través de la red de comunicación. Consulte DOCA0093••Sistema ULP (Universal Logic Plug) - Guía del usuario.

J: limpieza del equipo

Para evitar que se deposite polvo que pueda afectar al funcionamiento mecánico del interruptor automático, limpie los interruptores automáticos durante las operaciones de mantenimiento:

  • Para partes no metálicas: utilice siempre un paño seco. No utilice ningún producto limpiador.

  • En el caso de partes metálicas: utilice preferiblemente un paño seco. Si es necesario el uso de un producto limpiador, evite aplicar o derramar el producto en las partes no metálicas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.