DOCA0221FR-01

Mise en service

Liste des vérifications et contrôles

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E ou CSA Z462 ou leur équivalent local.
  • L'installation et l'entretien de cet appareil doivent être effectués par du personnel qualifié.
  • Coupez toutes les alimentations à cet appareil avant d’y travailler.
  • Utilisez toujours un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'alimentation est coupée.
  • Remettez en place tous les appareils, les portes et les capots avant de mettre l'équipement sous tension.
  • Réparez l'installation immédiatement si un défaut d'isolation se produit pendant l'utilisation.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Lors de la mise en service d'un équipement neuf ou après un arrêt prolongé, quelques minutes sont nécessaires pour effectuer une vérification générale. Cette vérification permet d'éliminer le risque de dysfonctionnement dû à une erreur ou une négligence.

De nombreux dysfonctionnements résultent du non-respect des consignes de mise en service ou d'une méconnaissance des procédures liées aux équipements et/ou appareillages. Schneider Electric met en ligne des instructions de service qui fournissent aux personnels d'exploitation et de maintenance des consignes claires sur la façon de corriger les dysfonctionnements. Les fichiers PDF correspondants peuvent être téléchargés à partir du site Web de Schneider Electric.

NOTE: Une vérification doit être effectuée avec l'ensemble du tableau électrique hors tension. Dans les tableaux à compartiments, seuls les compartiments accessibles par les opérateurs doivent être hors tension.

Le tableau suivant indique les vérifications et les inspections à réaliser en fonction des événements :

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Avant la mise en service

Périodiquement en cours d'exploitation

Après une intervention dans le tableau

Périodiquement pendant un arrêt prolongé

Après un arrêt prolongé

Après un arrêt prolongé et une modification du tableau

A Tests d’isolement et de tenue diélectrique
B Inspection du tableau
C Vérification de la conformité au schéma
D Inspection des dispositifs mécaniques
E Vérification des connexions
F Vérification du fonctionnement mécanique
G Vérification des déclencheurs électroniques
H Vérification de l'appariement des appareils sans fil à la passerelle ou au Panel Server
I Vérification de la communication
J Nettoyage de l'équipement

A: Tests d’isolement et de tenue diélectrique

ATTENTION
RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Seul un personnel qualifié doit effectuer les essais d'isolement et de tenue diélectrique.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Les tests d'isolement et de tenue diélectrique sont réalisés avant la livraison des tableaux. Ils sont régis par les normes en vigueur.

Avant d'exécuter les tests, les opérations suivantes sont absolument nécessaires :

  • Déconnectez tous les auxiliaires électriques de l'appareil (MX, MN).

  • Retirez le calibreur long retard des déclencheurs MicroLogic.

Le retrait du calibreur déconnecte l'entrée de mesure de la tension.

B: Inspection du tableau électrique

Vérifiez que les appareils sont installés :

  • Dans un environnement propre où le montage n'a laissé aucun déchet (morceaux de câblage, outils, copeaux, particules métalliques...).

  • Dans un tableau correctement ventilé (ouïes d'aération non obstruées).

C: Conformité au schéma d'installation

Vérifiez que les appareils sont conformes au schéma d'installation :

  • Identification des départ à l'avant de chaque appareil.

  • Capacités nominales et de coupure (indiquées sur la plaque de calibre).

  • Identification du déclencheur (type, calibre),

  • Présence de fonctions supplémentaires (capteur de courant externe, auxiliaires de contrôle ou de signalisation, verrouillage, plombage).

  • Paramètres de protection.

  • Déclencheur MicroLogic : vérifiez visuellement la position des commutateurs rotatifs ou les réglages principaux.

  • Identification du circuit protégé à l'avant de chaque appareil.

D: Inspection des dispositifs mécaniques

  • Vérifiez les parties du corps suivantes (voir la section détaillée pour plus d'informations) :

    • Boîtier

    • Filtres de chambre de coupure

    • Contacts principaux

  • Vérifiez le montage et la résistance mécanique des appareils installés dans le tableau et des raccordements d'alimentation.

  • Vérifiez le montage et la résistance mécanique des auxiliaires et accessoires suivants sur les appareils :

    • Accessoires d'installation (par exemple, cache-bornes, plastrons)

    • Raccordements des circuits auxiliaires (voir la section détaillée pour plus d’informations)

    • Châssis et ses connexions coulissantes (voir section détaillée pour plus d'informations)

    • Borniers

    • Auxiliaires électriques

  • Vérifiez le serrage des connecteurs d'alimentation et resserrez-les au besoin (voir la section détaillée pour plus d'informations).

  • Vérifiez les filtres de chambre de coupure (voir la section détaillée pour plus d'informations).

E : Vérification des connexions

Vérifiez le couple de serrage des raccordements d'alimentation et des raccordements de circuits auxiliaires comme indiqué dans les instructions de service.

F: Fonctionnement mécanique

  • Vérifiez les opérations mécaniques suivantes :

    • Ouverture et fermeture mécaniques

    • Ouverture électrique

    • Déclenchement avec le bouton push-to-trip

    • Réarmement

    • Fermeture complète des pôles de l'appareil

  • Vérifiez le verrouillage et le déverrouillage des accessoires de verrouillage (par exemple, cadenas et serrures).

  • Vérifiez le câblage auxiliaire et l'isolation de tous les auxiliaires (voir la section détaillée pour plus d'informations).

  • Vérifiez le bon fonctionnement des auxiliaires de signalisation câblés et sans fil (voir la section détaillée pour plus d'informations).

  • Vérifiez la durée de service de tous les auxiliaires.

G: Fonctionnement des déclencheurs et du système de communication

  • Vérifiez le bon fonctionnement du déclencheur de chaque appareil conformément au guide utilisateur correspondant.

  • Vérifiez le module de communication et les accessoires (en option) (voir la section détaillée pour plus d'informations).

  • Testez le contrôle de l'appareil et la transmission de l'état des contacts.

  • Testez la transmission de l'état des contacts de position du châssis et la synchronisation d'adresse entre modules BCM ULP et IO.

  • Testez l'écriture de données dans le déclencheur MicroLogic via le réseau de communication.

H : Vérification de l'appariement des appareils sans fil avec la passerelle ou le Panel Server

Vérifiez que la communication sans fil avec la passerelle ou le Panel Server fonctionne correctement :

  • Pour PowerTag Energy, le voyant clignote en vert lors de chaque envoi de données (toutes les 5 secondes par défaut).

  • Pour les auxiliaires de signalisation sans fil, le voyant clignote en vert lors de chaque envoi de données (toutes les 8 heures ou lorsque le statut change).

I : Vérification de la communication

Vérifiez le bon fonctionnement de la communication via le réseau de communication. Voir DOCA0093••Système ULP (Universal Logic Plug) - Guide utilisateur.

J : Nettoyage de l'équipement

Pour éviter les dépôts de poussière qui risquent d'affecter le fonctionnement mécanique des disjoncteurs, nettoyez ces derniers à l'occasion d'une opération de maintenance :

  • Pour les parties non métalliques, utilisez toujours un chiffon sec. N'utilisez jamais de produit nettoyant.

  • Pour les parties métalliques, privilégiez l'utilisation d'un chiffon sec. Si vous devez utiliser un produit nettoyant, ne l'appliquez pas et n'en projetez pas sur les parties non métalliques.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.