DOCA0221ES-01

Bloqueo del aparato cuando la puerta del tablero de distribución está abierta

Con la opción de interenclavamiento de la introducción instalada, un aparato ComPacT NS extraíble no se puede introducir ni extraer si la puerta está abierta porque no se puede insertar el mando de introducción.

Cuando la puerta está abierta, no se puede insertar el mando de introducción.

Cuando la puerta está cerrada, se puede insertar el mando de introducción.

Para obtener información acerca de la instalación de accesorios, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: 51201015AA.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?