DOCA0221FR-01

Verrouillage de l'appareil lorsque la porte du tableau est ouverte

Lorsque l'option de verrouillage d'embrochage est installée, il est impossible d'embrocher ou de débrocher un appareil ComPacT NS débrochable lorsque la porte est ouverte car la manivelle d'embrochage ne peut pas être insérée.

Lorsque la porte est ouverte, la manivelle d'embrochage ne peut pas être insérée.

Lorsque la porte est fermée, la manivelle d'embrochage peut être insérée.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service suivante sur le site Web de Schneider Electric : 51201015AA.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?