DOCA0221ES-01

Paso del aparato de la posición enchufado a la de prueba

Paso

Acción

1

Retire la manivela de su ubicación de almacenamiento.

2

Inserte la manivela en la ranura de introducción.

3

Pulse el botón pulsador de posición de desbloqueo.

4

Gire la manivela hacia la izquierda.

Resultado: El aparato avanza en el chasis.

5

Al llegar a la posición de test, el botón de desbloqueo de posición salta y el mecanismo bloquea la manivela.

Resultado: El aparato está en la posición de test. Quite el mando de introducción o continúe hasta la posición desconectada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?