DOCA0221FR-01

Inspection des filtres de chambre de coupure

En cas de court-circuit, la chambre de coupure éteint l'arc et absorbe le niveau d'énergie élevé tout au long du chemin du court-circuit. Les chambres de coupure contribuent également à éteindre les arcs électriques dans des conditions de courant nominal.

Chaque fois qu'une chambre de coupure interrompt un arc, ses plaques séparatrices subissent une érosion. A mesure que son état se détériore, la chambre de coupure devient moins efficace pour éliminer complètement les courts-circuits. L'appareil risque ainsi d'être endommagé ou détruit.

La maintenance préventive des chambres de coupure consiste à inspecter régulièrement les filtres, car des filtres encrassés peuvent entraîner une surpression. Les filtres peuvent être légèrement noircis (en raison des gaz produits à In).

Il est recommandé d'utiliser un aspirateur au lieu d'un chiffon pour éliminer la poussière de l'extérieur des chambres de coupure.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?