DOCA0221ES-01

Inspección de los filtros de la cámara de corte

Durante un cortocircuito, la cámara de corte extingue el arco y absorbe el alto nivel de energía a lo largo de toda la trayectoria del cortocircuito. Las cámaras de corte también ayudan a extinguir arcos en condiciones de corriente nominal.

Cada vez que una cámara de corte interrumpe un arco, se erosionan las placas separadoras de la cámara de corte. A medida que se deteriora el estado de la cámara de corte, esta es menos eficaz eliminando completamente los cortocircuitos. Como resultado, el aparato puede dañarse o destruirse.

El mantenimiento preventivo de las cámaras de corte consiste en una inspección regular de los filtros, ya que los filtros bloqueados pueden causar sobrepresión. Los filtros se pueden oscurecer ligeramente (debido a los gases producidos en In).

Se recomienda utilizar un aspirador en lugar de un paño para eliminar el polvo de la parte exterior de las cámaras de corte.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?