DOCA0221FR-01

Dépannage

Appareils fixes et débrochables

Problème

Cause probable

Solutions

Impossible de fermer l'appareil localement ou à distance.

L'appareil est verrouillé en position Ouvert par cadenas ou serrure.

Désactivez la fonction de verrouillage.

L'appareil n'est pas complètement embroché.

Embrochez complètement l'appareil.

Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX alimenté en permanence.

Présence d’un ordre d’ouverture. Déterminez l'origine de cet ordre. Cet ordre doit être annulé pour pouvoir fermer l'appareil.

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN non alimenté.

Présence d’un ordre d’ouverture. Déterminez l'origine de cet ordre.

Vérifiez la tension et le circuit d'alimentation (U > 0,85 Un). Si le problème persiste, remplacez le déclencheur voltmétrique.

Ordre de déclenchement permanent en présence d'un déclencheur MicroLogic P avec protection de tension minimum et fréquence minimum en mode Déclenchement et déclencheur alimenté.

Désactivez ces fonctions de protection sur le déclencheur MicroLogic P.

Déclenchement inattendu.

Tension d'alimentation du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN trop basse.

Vérifiez la tension et le circuit d'alimentation (U > 0,85 Un).

Ordre de délestage envoyé au déclencheur voltmétrique d'ouverture MX par un autre appareil.

Vérifiez la charge de votre réseau.

Si nécessaire, modifiez les réglages des appareils de votre réseau.

Ordre d'ouverture inutile en provenance du déclencheur voltmétrique d'ouverture MX.

Déterminez l'origine de cet ordre.

Ouverture de l'appareil impossible à distance mais possible localement.

Ordre d'ouverture non exécuté par le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN.

Baisse de tension insuffisante ou présence d'une tension résiduelle (> 0,35 Un) aux bornes du déclencheur voltmétrique à manque de tension. Si le problème persiste, remplacez le déclencheur voltmétrique MN.

Impossible d'ouvrir l'appareil localement.

Mécanisme déficient ou soudure des contacts.

Contactez un centre de services Schneider Electric.

Appareils débrochables

Problème

Cause probable

Solutions

Impossibilité d'insérer la manivelle d'embrochage en position Embroché, Test ou Débroché.

Présence d’un verrouillage (serrure ou cadenas) au niveau du châssis ou du verrouillage de porte.

Désactivez la fonction de verrouillage.

Impossibilité de faire tourner la manivelle d'embrochage.

Le bouton d'acquittement n'est pas enfoncé.

Appuyez sur le bouton d'acquittement.

Il est impossible d'extraire l'appareil du châssis (facultatif).

L'appareil n'est pas en position Débroché.

Actionnez la manivelle jusqu'à ce que l'appareil soit en position Débroché et que le bouton d'acquittement soit sorti.

Les rails ne sont pas complètement extraits.

Sortez les rails jusqu'au bout.

L'appareil ne peut pas être embroché (facultatif).

Protection contre les discordances châssis/appareil.

Vérifiez l'adéquation entre le châssis et l’appareil.

Les volets isolants sont verrouillés.

Retirez le(s) verrou(s).

Les pinces de châssis sont mal positionnées.

Repositionnez les pinces.

Verrouillage du châssis en position débrochée.

Désactivez la fonction de verrouillage du châssis.

L'appareil n'a pas été suffisamment introduit dans le châssis.

Insérez complètement l'appareil pour l'engager dans le mécanisme d'embrochage.

L'appareil ne peut pas être verrouillé en position Débroché (facultatif).

L'appareil n'est pas dans la bonne position.

Vérifiez la position de l'appareil en vous assurant que le bouton d'acquittement est sorti.

La manivelle d'embrochage est restée dans le châssis.

Retirez la manivelle et rangez-la dans son logement.

L'appareil ne peut pas être verrouillé en position Embroché, Test ou Débroché.

Vérifiez que le verrouillage "toute position" est bien sélectionné.

Contactez un centre de services Schneider Electric.

L'appareil n'est pas dans la bonne position.

Vérifiez la position de l'appareil en vous assurant que le bouton d'acquittement est sorti.

La manivelle d'embrochage est restée dans le châssis.

Retirez la manivelle et rangez-la dans son logement.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.