Qué hacer cuando se dispara el interruptor automático
Descripción general
Las indicaciones local y remota informan de la posible causa de un disparo. En particular, las indicaciones específicas de la unidad de disparo MicroLogic proporcionan un alto nivel de certeza sobre la causa del disparo (consulte las guías del usuario de la unidad de disparo MicroLogic).
Existen varios tipos de causas de disparo:
-
Fallos eléctricos en la instalación
-
Mal funcionamiento del dispositivo
-
Disparos voluntarios.
Observar el disparo
Los disparos se señalizan local y remotamente mediante los indicadores y los contactos auxiliares instalados en los aparatos (dependiendo de cada configuración). Consulte Equipos auxiliares eléctricos ComPacT NS y la guía del usuario de la unidad de control para obtener información sobre las indicaciones de disparo disponibles con su aparato.
Identificación de la causa del disparo
Identifique la causa del disparo. Un disyuntor nunca debe volver a cerrarse (local o remotamente) antes de que se haya identificado y eliminado la causa del disparo.
Dependiendo del tipo de disparo y de la importancia de las cargas, se deben tomar varias medidas de precaución; en particular, deben realizarse las pruebas de aislamiento y dieléctricas de una parte de la instalación o de toda la instalación. Estas comprobaciones y pruebas deben ser dirigidas y realizadas por personal cualificado.
Inspección del interruptor automático después de un cortocircuito
-
Compruebe la tensión de las conexiones (consulte el manual de instalación del aparato).
-
Compruebe los clústeres de contactos de desconexión.
Restablecimiento del aparato
El aparato se puede restablecer localmente. Consulte más información sobre este tema para obtener información detallada sobre cómo se puede restablecer el aparato:
Mantenimiento del equipo después de un disparo por defecto eléctrico
El disparo de una protección no elimina el motivo del fallo eléctrico en el equipo descendiente.
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE CIERRE POR DEFECTO ELÉCTRICO
No vuelva a cerrar el interruptor automático sin
haber inspeccionado y, cuando sea necesario, reparado el equipo eléctrico
aguas abajo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Dependiendo del tipo de fallo eléctrico, se deben realizar inspecciones de mantenimiento en todo el equipo o en la parte de él donde se produjo el fallo eléctrico (consulte Puesta en marcha):
-
Defectos menores:
-
Disparado por protección de largo retardo
-
Disparado por protección de fuga a tierra
Una vez efectuadas las reparaciones, se tienen que realizar las verificaciones D, E y F.
-
-
Defectos graves o con capacidad destructiva:
-
Disparo por causa eléctrica desconocida
-
Disparado por protección de corto retardo
-
Disparado por protección de defecto a tierra
-
Una vez efectuadas las reparaciones, se tienen que realizar las verificaciones A, B, D, E y F. El aparato que se ha disparado debe comprobarse específicamente (consulte Mantenimiento del ComPacT NS durante el funcionamiento) antes de volver a ponerse en servicio.
PELIGRO
ATENCIÓN