Que faire lorsque le disjoncteur se déclenche
Présentation
Les signalisations locales et à distance renseignent sur la cause probable d'un déclenchement. En particulier, les indications propres au déclencheur MicroLogic fournissent un niveau élevé de certitude quant à la cause du déclenchement (voir les guides utilisateur des déclencheurs MicroLogic).
Les causes de déclenchement sont de plusieurs types :
-
Défauts électriques sur l'installation
-
Dysfonctionnement d'appareil
-
Déclenchement volontaire
Noter le déclenchement
Les déclenchements sont signalés localement et à distance par les indicateurs et les contacts auxiliaires installés sur les appareils (selon la configuration). Voir Auxiliaires électriques ComPacT NS et le guide d'utilisation du déclencheur pour plus d'informations sur les indications de déclenchement disponibles avec votre appareil.
Identifier la cause du déclenchement
Identifiez la cause du déclenchement. Un disjoncteur ne doit jamais être refermé (localement ou à distance) tant que la cause du déclenchement n'a pas été identifiée et éliminée.
En fonction du type de déclenchement et de la criticité des charges, un certain nombre de précautions doivent être prises, en particulier des tests d’isolement et de tenue diélectrique sur une partie ou l’ensemble de l’installation. Ces vérifications et ces tests doivent être effectués par du personnel qualifié.
Inspecter le disjoncteur suite à un court-circuit
-
Vérifiez le serrage des raccordements (voir le manuel d'installation de l'appareil).
-
Vérifiez les pinces d'embrochage.
Réinitialiser l'appareil
L'appareil peut être réinitialisé localement. Reportez-vous à la section détaillée pour plus d'informations sur la manière de réinitialiser l'appareil :
Maintenance de l'appareil suite à un déclenchement sur défaut électrique
Le déclenchement d'une protection n'élimine pas la cause du défaut électrique sur l'équipement en aval.
![]() |
---|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC
ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
![]() |
---|
RISQUE DE FERMETURE SUR DEFAUT ELECTRIQUE
Ne refermez pas le disjoncteur sans avoir vérifié
et éventuellement réparé l'installation électrique
en aval.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
En fonction du type de défaut électrique, des inspections de maintenance doivent être effectuées sur tout ou partie de l'équipement où le défaut électrique s'est produit (voir Mise en service) :
-
Défauts mineurs :
-
Déclenchement par la protection long retard
-
Déclenchement par la protection différentielle
Après des réparations, les vérifications D, E et F doivent être effectuées.
-
-
Défauts graves ou destructeurs :
-
Déclenchement dû à un défaut électrique inconnu
-
Déclenchement par la protection court retard
-
Déclenchement par la protection contre les défauts à la terre
-
Après des réparations, les vérifications A, B, D, E et F doivent être effectuées. L'appareil qui s'est déclenché doit être vérifié spécialement (voir Maintenance de l'appareil ComPacT NS en cours de fonctionnement) avant d'être remis en service.