DOCA0221FR-01

Verrouillage du maneton en position ON ou OFF

Vous pouvez utiliser un à trois cadenas (diamètre de manille 5 à 8 mm (0,2 à 0,3 po.)) pour verrouiller le maneton dans la position ON ou OFF.

NOTE: Lorsque le maneton est verrouillé en position ON :
  • Les fonctions de protection sont actives et elles déclenchent le disjoncteur en cas de défaut électrique

  • Vous pouvez déclencher le disjoncteur à l'aide du bouton push-to-trip.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?