DOCA0221ES-01

Bloqueo de la maneta en la posición ON u OFF

Puede utilizar de uno a tres candados (diámetro de la armella 5-8 mm [0,2-0,3 in]) para bloquear el mando maneta en la posición ON u OFF.

NOTA: Si el mando maneta se encuentra bloqueado en la posición ON:
  • Las funciones de protección se activan y disparan el interruptor automático si se produce un fallo eléctrico.

  • Puede disparar el interruptor automático con el botón push-to-trip.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?