Cable NSX
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Introducción
El cable NSX conecta un interruptor automático con la red de comunicación.
El cable NSX se puede utilizar con un módulo BSCM Modbus SL/ULP.
Para obtener más información sobre la integración de las funciones de comunicación del interruptor automático ComPacT NSX DC, consulte:
-
DOCA0093ES Sistema ULP (estándar IEC) - Guía del usuario
-
DOCA0213ES ComPacT NSX - Guía de comunicación Modbus
Descripción
El cable NSX consta de una caja de conexiones, un cable equipado con un conector RJ45 y un cable equipado con un bornero de tornillo.

|
Elemento |
Soporte de datos |
Datos transmitidos |
Comentarios |
|---|---|---|---|
|
A |
Microinterruptor de cable NSX |
Estado del contacto SD |
El cable NSX va en la ranura SD en lugar del contacto auxiliar. |
|
B |
Cable equipado con un conector RJ45 para la conexión a un módulo ULP. |
Red de comunicación |
Hay tres longitudes de cable disponibles: 0,3 m (9,84 ft), 1,3 m (4,27 ft) y 3 m (14,7 ft). |
|
C |
Enlace interno al módulo BSCM Modbus SL/ULP |
Red de comunicación |
– |
El cable NSX también proporciona la fuente de alimentación de 24 V CC para el módulo BSCM Modbus SL/ULP (cuando este módulo está instalado):
Instalación
Las ranuras utilizadas para instalar el cable NSX dependen del tipo de interruptor automático.
|
Cable A NSX B Módulo BSCM Modbus SL/ULP |
|
El cable NSX no puede instalarse al mismo tiempo que el contacto auxiliar SD.
El cable NSX se puede instalar in situ.
Para obtener más información sobre la instalación, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: GHD16047AA ComPacT NSX100–630 – Cable NSX.
Conexión del cable NSX
El cable NSX se conecta a los siguientes módulos ULP:
-
Interfaz de comunicación IFM o IFE
-
Pantalla FDM121
-
Módulo IO
PELIGRO