DOCA0186ES-02

Solución de problemas

Introducción

En las tablas siguientes se describen las operaciones de solución de problemas, con las verificaciones o las reparaciones que tienen que llevarse a cabo según las causas probables del funcionamiento defectuoso indicado. Se clasifican en los eventos siguientes:

  • Disparos repetitivos

  • El interruptor automático no puede cerrarse (interruptor automático con funcionamiento manual)

  • El interruptor automático no puede cerrarse (interruptor automático accionado por motor)

Disparos repetitivos

Indicación

Posible causa

Verificaciones o reparaciones

SD

Tensión de alimentación de la bobina de disparo por falta de tensión MN demasiado baja o sometida a variaciones importantes

Compruebe la alimentación de la bobina (por ejemplo, una alimentación de motores de elevada potencia nominal puede ser inestable). En tal caso, conecte la bobina a una alimentación segura o estable.

Tensión de alimentación en una bobina de disparo por emisión de corriente MX aplicada de forma imprevista

Verifique que la conexión de la bobina sea correcta de acuerdo con el esquema de instalación.

SD y SDE

Temperatura de funcionamiento demasiado elevada

Verifique la ventilación del cuadro y la temperatura del local.

El interruptor automático no puede cerrarse (interruptor automático con funcionamiento manual)

En la siguiente tabla se muestran las verificaciones o las reparaciones que tienen que llevarse a cabo según las causas probables del funcionamiento defectuoso indicado.

Indicación

Posible causa

Verificaciones o reparaciones

SD

Bobina de disparo por emisión de corriente MX alimentada

Bobina de disparo por falta de tensión MN alimentada

Verifique que la conexión de la bobina sea correcta de acuerdo con el esquema de instalación.

OF

Interruptor automático enclavado

Verifique el esquema de instalación y de enclavamiento (mecánico o eléctrico) de los dos interruptores automáticos.

El interruptor automático no puede cerrarse (interruptor automático operado por motor)

En la siguiente tabla se muestran las verificaciones o las reparaciones que tienen que llevarse a cabo según las causas probables del funcionamiento defectuoso indicado.

Indicación

Posible causa

Verificaciones o reparaciones

OF

Orden de cierre no operativa

Verifique la posición Auto del selector en la parte frontal del interruptor automático.

Verifique también:

  • La alimentación del mando eléctrico y la tensión del motor

  • La tensión en los bornes del motor del mando eléctrico

  • La ruta del comando de cierre

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.