990-5995D-005

Umschalten einer einzelnen USV aus dem statischen Bypass-Modus in den Normalbetrieb

HINWEIS: Die USV wird normalerweise automatisch aus dem statischen Bypass- in den Normalbetrieb geschaltet. Sie können wie hier beschrieben manuell in den Normalbetrieb schalten, wenn die Bypass-Frequenz oder -Spannung über den angegebenen Grenzwerten liegt.
  1. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Folgendes: Steuerung > Wechselrichter EIN.

    Auf der Benutzeroberfläche leuchten die folgenden LEDs:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?