990-6537E-034

Modbus Yapılandırması

  1. Ana menüden Yapılandırma > Modbus > Seri Modbus öğesine dokunun.
    1. Seri Modbus'ı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
    2. Eşlik öğesini Hiçbiri, Çift veya Tek olarak ayarlayın.
    3. Duruş bitini 1 veya 2 olarak ayarlayın.
    4. Baud hızını 2400, 9600, 19200 veya 38400 olarak ayarlayın.
    5. Hedef benzersiz kimliği 1 ile 247 arasında bir sayıya ayarlayın.
      NOT: Veri yolu üzerindeki her cihaz, her cihaz için benzersiz olması gereken Hedef Benzersiz Kimlik cihaz adresi hariç, tam olarak aynı ayarlara sahip olmalıdır. Veri yolunda iki cihaz aynı adrese sahip olamaz.
    6. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.