990-6537E-034

Kullanıcı Arayüzüne Genel Bakış

Ekran

Ana Ekrana Genel Bakış

  1. Ana sayfa butonu - Ana ekrana dönmek için ekranın herhangi bir yerine dokunun.

  2. Ana menü butonu - Menülere erişmek için buraya dokunun.

  3. Mimik diyagram butonu - Mimik diyagrama erişmek için buraya dokunun.

  4. Alarm durumu sembolü - Aktif alarm kayıtlarına erişmek için buraya dokunun.

Doğrudan ayrıntılı ölçüm sayfalarına gitmek için ana ekrandaki çıkış veya akü alanlarına dokunabilirsiniz.

Ana Menü


Menülere erişmek için ana ekrandaki menü butonuna dokunun.

Mimik Diyagramı

Mimik diyagrama erişmek için ana ekrandaki mimik diyagram düğmesine dokunun.

Mimik diyagramı sistem yapılandırmanıza adapte olacaktır - Burada gösterilen mimik diyagramlar sadece örneklerdir.

Tekli UPS Sistemi (Bir Dahili Anahtarlı UPS) Örneği – Tek Şebeke

Tekli UPS Sistemi (Dört Dahili Anahtarlı UPS) Örneği – Tek Şebeke

Mimik diyagramındaki yeşil güç çizgisi (çizimde gri), UPS sistemindeki güç akışını gösterir. Aktif modüller (invertör, doğrultucu, akü, statik bypass anahtarı vb.) yeşil çerçeveli ve aktif olmayan modüller siyah çerçevelidir. Kırmızı çerçeveli modüller çalıştırılamaz veya alarm durumundadır.

NOT: Mimik diyagramı, daha fazla akü bağlantı kesme cihazı bağlanmış ve yapılandırılmış olsa bile sadece bir adet akü bağlantı kesme cihazı BB gösterir. İzlenen akü bağlantı kesme cihazlarından biri veya her ikisi kapalı konumda ise, mimik diyagramındaki BB kapalı olarak görünecektir. İzlenen akü bağlantı kesme cihazlarının hepsi açık konumda ise mimik diyagramındaki BB açık olarak görünecektir.

Paralel sistemler için olan mimik diyagramlarda, UPS seviyesindeki mimik diyagramı görmek için gri UPS üzerine dokunun.

Paralel Sistem Örneği - Bir Ana Giriş Şalterli Tek Şebeke

Paralel Sistem Örneği - Tek Ana Giriş Şalteri ve Statik Anahtar Giriş Şalteri ile Çift Şebeke

Alarm Durumu Sembolleri

Ekranın sağ üst köşesindeki alarm durumu simgesi (resimde gri), UPS sisteminin alarm durumuna bağlı olarak değişir.

Yeşil: UPS sisteminde alarm yok.
Mavi: UPS sisteminde mevcut bilgilendirici alarmlar. Aktif alarmlar kayıtlarını açmak için alarm durumu simgesine dokunun.
Sarı: UPS sisteminde mevcut olan uyarı alarmları. Aktif alarmlar kayıtlarını açmak için alarm durumu simgesine dokunun.
Kırmızı: UPS sisteminde mevcut kritik alarm(lar). Aktif alarmlar kayıtlarını açmak için alarm durumu simgesine dokunun.
Kırmızı: Ekrandan UPS'e bağlantı kesildi.

Menü Ağacı


Menülere erişmek için ana ekrandaki menü butonuna dokunun.

  • Durum

    • Giriş

    • Çıkış

    • Bypass

    • Akü

    • Sıcaklık

    • Güç modülleri

    • Paralel

    • Yedek IM

  • Olay kayıtları

  • Kontrol*

    • Çalışma modu

    • İnvertör

    • Şarjör

    • Sıralama rehberi

  • Konfigürasyon*

    • UPS

    • Çıkış

    • Akü

    • Yüksek verimlilik

    • Kontaklar ve röleler

    • Modbus

    • Genel

    • Hatırlatmalar

  • Bakım

    • Sesli ikaz

    • Akü*

    • Akü süre kalibrasyon*

    • Akü değiştirme*

    • UPS raporu*

  • Hakkında

    • UPS

    • Ekran

    • 1 numaralı ağ yönetim kartı (NMC)

    • 2 numaralı ağ yönetim kartı (NMC)

  • Oturumu Kapat

  • Dijital deneyim

  • Dil

Bazı menüler bu kılavuzda anlatılanlardan daha fazla alt menü içerir. Bu alt menüler grileşmiştir ve yalnızca istenmeyen yük etkilerinden kaçınmak için Schneider Electric Service tarafından kullanım içindir. Belirli bir UPS sistemiyle ilgili değilse veya henüz serbest bırakılmamışlarsa, diğer menü öğeleri de grileşebilir/gösterilmeyebilir.

Kontrolör Ünitesi

UPS’deki Sinyal Bağlantı Terminallerine Genel Bakış

  1. Uzak EPO (J6600)

  2. Ekran bağlantı noktası (dahili kullanım için)

  3. USB bağlantı noktası (servis için)

  4. Tuner bağlantı noktası (servis için)

  5. Modbus portu

  6. Akü sıcaklığı sensörü (J3008)

  7. Giriş kontakları (J3009)

  8. Çıkış röleleri (J3001)

  9. PBUS2

  10. PBUS1

  11. Ağ yönetim kartı (NMC) yuvası 1

  12. Ağ yönetim kartı (NMC) yuvası 2

  13. Haberleşme kartı için IM1 yuvası

  14. Haberleşme kartı için IM2 yuvası

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.