990-6537E-034

Bir Dahili Anahtarlı Tekli UPS'i Paralel Sistemden İzole Etme

Çalışan bir sistemde bir UPS'i kapatmak için bu prosedürü kullanın.

NOT: Bu prosedürü başlatmadan önce, kalan UPS’lerin yükü karşılayabileceğinden emin olun.
NOT: Aşağıda genel kapatma prosedürü açıklanmıştır. Bahsedilen tüm bağlantı kesme cihazları sizin sisteminizde bulunmayabilir.
  1. Bu UPS'de Kontrol > İnvertör > İnvertör kapalı seçeneklerini belirleyin. Onay ekranında Tamam'a dokunun.
  2. Bu UPS için UOB'yi açın.
  3. Bu UPS için SSIB'yi (varsa) açın.
  4. Bu UPS için akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını açın.
  5. Bu UPS için UIB'yi açın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.