990-6537E-034

Live Swap: Bir Güç Modülü, Statik Bypass Anahtar Modülü ve Ekran Ekleme, Çıkarma veya Değiştirme

NOT: Bu UPS aşağıdakiler için tasarlanmış ve değerlendirilmiştir:
  • Herhangi bir çalışma modunda güç modülü takma ve çıkarma: Canlı Takas.

  • Normal çalışma veya akü modunda statik bypass anahtar modülü takma ve çıkarma: Canlı Takas.

  • Herhangi bir çalışma modunda ekleme ve çıkarma işlemini görüntüleyin: Canlı Takas.

Bu bölüm, üreticinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin talimatlarını belirtir. Canlı Takas.
NOT: Kurulum kılavuzuna göre gerekli giriş korumasının kurulduğunu ve düzgün şekilde yapılandırıldığını doğrulayın.
NOT: Ürün talimatlarına uygun olarak kurulduğunda ve ilk çalıştırıldığında olay enerjisi <1.2 cal/cm2'dir. Olay enerjisi kabin cephesinden 300 mm olarak ölçülür.

SORUMLULUK REDDİ:

  • Elektrikli ekipman, yalnızca bu tür işleri yapmak için gerekli yetkilere sahip (ör. lisanslar, izinler veya sertifikalar), kalifiye, eğitimli, deneyimli ve yetkin personel tarafından kurulmalı, çalıştırılmalı, bakımı yapılmalı, değiştirilmeli veya üzerinde benzer çalışmalar yapılmalıdır. Tüm çalışmalar, tehlikeye yol açmayacak şekilde ve uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanılarak yapılmalıdır. 

  • Kullanıcı, bu ekipmanı kullanırken ve elektrikli ekipman üzerinde veya yakınında çalışma yaparken veya işin yapılmasına izin verirken, üreticinin talimatlarına ve kullanıcı kılavuzuna ve tüm geçerli yasalara, düzenlemelere, standartlara ve kılavuzlara uygunluğu sağlamalıdır.

  • Ne Schneider Electric ne de bağlı şirketleri, bu ekipmanın uygunsuz kullanımından veya yukarıdaki gerekliliklerden herhangi birine uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir hak talebi, zarar, kayıp, hasar, ölüm veya yaralanmadan sorumlu olmayacaktır.

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
  • UPS'in Live Swap etiketine sahip olduğundan emin olun.
  • UPS üzerinde Live Swap etiketi yoksa, güç modülünün, statik bypass anahtarı modülünün ve ekranın değiştirilmesi için Schneider Electric ile iletişime geçin.
  • Uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) kullanılmalı ve güvenli elektrik çalışması uygulamalarına uyulmalıdır.
  • Bu prosedür sırasında UPS'in arkasında kimse bulunmamalıdır.
  • Güç modülleri, statik bypass anahtarı modülleri ve ekranın takılması veya çıkarılması yalnızca elektrik işleri ve gerekli önlemler konusunda bilgili kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Vasıflı olmayan personeli uzak tutun.
  • Bu prosedür, ön kapının açılmasını gerektirir. Bu prosedür esnasında diğer tüm kapılar ve kapaklar kapalı ve güvenlikli halde kalmalıdır.
  • Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce UPS'in harekete karşı emniyete alındığını doğrulayın.
  • Yetersiz bakım veya kötü kurulum belirtisi görülürse, bu prosedüre devam etmeyin.
  • Kazara düşmüş, kırılmış, su basmış, kirlenmiş, böceklenmiş veya herhangi bir şekilde hasar görmüş güç modüllerini, statik bypass anahtarı modüllerini ve ekranı kurmayın.
  • Çalışma durumu bilinmeyen güç modüllerini, statik bypass anahtarı modülleri ile ekranları takmayın.
  • Sisteme enerji verilirken kabin önünden minimum 300 mm mesafe bırakın.
  • Güç modüllerinin veya statik bypass anahtar modüllerinin boş yuvaları içinde herhangi bir alet kullanmayın.
  • Güç modüllerinin veya statik bypass anahtar modüllerinin boş yuvalarına dokunmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.