990-6537E-034

Sistem Modları

Sistem modu, çevreleyen ana şalter sistemini de içeren tüm UPS sisteminin çıkış durumunu gösterir ve hangi kaynağın yükü beslediğini gösterir.

İnvertör Çalışması

İnvertör çalışmasında yük, invertörler tarafından beslenir. Sistem çalışma modu, invertör çalışmasındayken UPS modu normal veya akü çalışması olabilir.

İstenen Statik Bypass Çalışması

Sistem istenen statik bypass çalışmasındaysa, yük bypass kaynağından beslenir. Bir arıza tespit edilirse, sistem invertör çalışmasına veya zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer.

Zorlamalı Statik Bypass Çalışması

UPS sisteminden girilen bir komut sonrası veya kullanıcının UPS'teki invertör OFF butonuna basması nedeniyle, sistem zorlamalı statik bypass çalışması moduna geçer. Zorlamalı statik bypass çalışması sırasında, yük doğrudan koşulsuz güce sahip bypass kaynağından beslenir.

NOT: Sistem zorlamalı statik bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

Bakım Bypass Çalışması

Bakım bypass çalışması sırasında yük doğrudan koşulsız güce sahip bypass kaynağından beslenir.

NOT: Bakım bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

ECO Modu

ECO modu, önceden tanımlanmış durumlarda bypass'tan beslenen yükle sistemin tercih edilen çalışma modu olarak istenen statik bypass çalışmasını kullanacağı şekilde konfigüre edilmesine imkan tanır. ECO modunun ana avantajı, elektrik enerjisi tüketiminin azaltılmasıdır. Şebeke beslemesinde bir kesinti olursa, yük beslemesinin kesintiye uğramaması için UPS, invertör çalışmasına geçer.

NOT: ECO modu paralel sistemde desteklenmez.

OFF Modu

Sistem yükü güçle beslemiyor. Aküler şarjlı ve ekran açıktır.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.