990-6537E-034

UPS Giriş Yapılandırma

NOT: Bu konfigürasyon, UPS'in doğru çalışması için zorunludur.
  1. Ana menüden Yapılandırma > UPS öğesine dokunun.
    1. Şebeke konfigürasyonu öğesini Tek şebeke veya Çift şebeke olarak ayarlayın.
    2. Eğer bu işlevi etkinleştirmek isterseniz İnvertörün otomatik başlatılması'nı seçin. İnvertörün otomatik başlatılması etkinleştirildiğinde, deşarj olmuş akü nedeniyle kapanan invertör, giriş gerilimi geri geldiğinde otomatik olarak tekrar başlatılacaktır.
      TEHLİKE
      Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
      UPS üzerinde çalışmadan önce daima doğru Kilitleme/Etiketleme işlemini gerçekleştirin. Otomatik başlatma etkin olan bir invertör, şebeke beslemesi geri geldiğinde otomatik olarak yeniden başlatılır.
      Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
    3. Güç modülü yedekleme‘yi N+0 veya N+1 olarak ayarlayın.
  2. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.