990-6537E-034

Akü Besleme Süresi Testini Başlatma

Bu özellik, tahmini kalan akü çalışma süresini kalibre etmek için kullanılır. Bu testte, UPS akü testi çalışmasına geçer ve aküler düşük DC uyarı seviyesine kadar deşarj olur. Geçen zamana ve yükle ilgili bilgilere dayanarak, akü kapasitesi hesaplanabilir ve tahmini çalışma süresi kalibre edilebilir.

Schneider Electric aküler değiştirildiğinde veya akü solüsyonunda değişiklik yapıldığında, başlatma işlemi sırasında akü besleme süresi testini çalıştırmanızı tavsiye eder.

DUYURU
ekipman hasarı riski
  • Akü besleme süresi testi sırasında aküler çok düşük bir kapasiteye düşürülür; bu nedenle, giriş güç kesintisi olması halinde yükü besleyemecektir.
  • Aküler, düşük DC uyarı seviyesine kadar deşarj olacak ve bu, kalibrasyondan sonra aküler tamamen şarj olana kadar kısa bir akü çalışma süresine neden olacaktır.
  • Tekrarlanan akü testi veya kalibrasyon akünün çalışma ömrünü etkileyebilir.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Ön şartlar:

  • Akü testi çalışmıyor.

  • Kritik alarm yok.

  • Aküler %100 şarjlı olmalıdır.

  • Yük yüzdesi en az %10 olmalı ve test sırasında %20'den fazla değişmemelidir. Örnek: Testin başlangıcında yük yüzdesi %30 ise, test sırasında yük yüzdesi %24'ün altına düşerse veya %36'nın üzerine çıkarsa test iptal edilir.

  • Bypass beslemesi bulunmalıdır.

  • Çalışma modu, normal çalışma olmalıdır.

  • Sistem çalışma modu, invertör olmalıdır.

  1. Ana menüden Bakım > Akü besleme süresi > Kalibrasyonu başlat öğesine dokunun.
  2. Onay ekranında Tamam'a dokunun.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.