990-6537E-034

Giriş Kontakları Konfigürasyonu

  1. Ana menüden Yapılandırma > Kontaklar ve röleler'e dokunun ve yapılandırmak istediğiniz giriş kontağını seçin.
  2. Seçilen giriş kontağının aşağı açılan listesinden bir işlev seçin:
    Yok: Bu giriş kontağına bir eylem atanmadı. Jeneratör UPS'i besliyor: UPS'in jeneratör ile çalıştığını gösteren giriş. UPS bir jeneratör tarafından beslendiğinde, akü şarj akımındaki azalmayı da seçmelisiniz. Jeneratör beslemesi sırasındaki akü şarjı kapasitesini %0 (şarj olmuyor) veya %100 olarak ayarlayın (tam şarj oluyor). Jeneratör beslemesi sırasındaki akü şarjı kapasitesi sadece bu işlev için seçilebilir.
    Topraklama arızası: Topraklama arızasına işaret eden giriş mevcut. Akü odası havalandırması çalışmıyor: Akü odası havalandırmasının işlevsiz olduğunu göstermek için giriş. Giriş aktif olduğunda, akü şarjörü kapanacaktır.
    Kullanıcı tanımlı 1: Genel amaçlı giriş. Harici akü izleme bir arıza tespit etti: Harici akü monitörünün bir arızasına işaret eden giriş. Giriş aktif olduğunda, UPS alarm verecektir (başka bir işlem yapmaz).
    Kullanıcı tanımlı 2: Genel amaçlı giriş. Harici enerji deposu denetimi küçük bir hata tespit etti: Harici enerji depolama monitörünün küçük bir hata tespit ettiğini belirten giriş.
    Harici sinyal şarjörü kapatır: Giriş aktif olduğunda şarjör KAPALI konuma gelecektir. Harici enerji deposu denetimi büyük bir hata tespit etti: Harici enerji deposu denetiminin majör bir hata tespit ettiğini belirten giriş.
    Yüksek verimlilik modu devredışı bırakıldı: Bu giriş etkinleştirilirse, UPS'in yüksek verimli moda girmesi önlenir (ECO modu) veya aktif yüksek verimli modlardan çıkar.  
  3. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.