990-6537E-034

Akü Çözümü Yapılandırmasını Görüntüleyin

TEHLİKE
elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Akü ayarlarının sadece akülerden, akü konfigürasyonundan ve gerekli önlemlerle ilgili bilgisi olan kalifiye personel tarafından girilmesi gerekir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
  1. Ana menüden Yapılandırma > Akü öğesine dokunun.
  2. Aşağıdaki akü ayarlarını görüntülemek için Genel ayarlar öğesine dokunun.
    Akü kesicilerinin varlığı Akü bağlantı kesme cihazlarının varlığını gösterir (BB1, BB2, BB3 ve BB4). Değer 'Evet' ise UPS sisteminde akü bağlantı kesme cihazı var demektir. Yalnızca Schneider Electric Servis birimi tarafından yapılandırılabilir.
    Düşük çalışma süresi uyarısı (sn) Düşük çalışma zamanı uyarısını etkinleştirecek olan kalan çalışma zamanı eşiğini saniye cinsinden gösterir.
    Şarj kapasitesi (%) UPS nominal güç değerinin yüzdesi olarak maksimum şarj kapasitesini ayarlar.
    Sıcaklık izleme Sıcaklık izlemenin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösterir. Yalnızca Schneider Electric Servis birimi tarafından yapılandırılabilir.
    Sıcaklık sensörü # 1/Sıcaklık sensörü # 2/Sıcaklık sensörü # 3/Sıcaklık sensörü # 4* Sıcaklık sensörlerinin varlığını gösterir. Yalnızca Schneider Electric Servis birimi tarafından yapılandırılabilir.
    Minimum eşik değeri (°C)/
    Minimum eşik değeri (°F)*
    Minimum kabul edilebilir akü sıcaklığını Santigrat veya Fahrenhayt olarak gösterir. Bu eşiğin altındaki sıcaklıklar bir alarmı etkinleştirir.
    Maksimum eşik değeri (°C)/
    Maksimum eşik değeri (°F)*
    Maksimum kabul edilebilir akü sıcaklığını Santigrat veya Fahrenhayt olarak gösterir. Bu eşiğin üstündeki sıcaklıklar bir alarmı etkinleştirir.
    Test aralığı

    UPS'in otomatik akü testini ne sıklıkta yapması gerektiğini ayarlar.

    Haftalık test günü

    Akü testinin haftanın hangi günü çalışması gerektiğini ayarlar.

    Testi başlatma zamanı (ss:dd)

    Otomatik akü testinin hangi saatte çalışacağını ayarlar.

    Manuel akü otomatik sınama modu

    Manuel akü otomatik sınama modunu seçer.

    Zaman sınırı (dakika)

    Voltaj/zaman modunda manuel akü otomatik sınama için maksimum süreyi ayarlar.

    Otomatik sınama modunda voltaj limiti ayarı

    Voltaj/zaman modunda manuel akü otomatik sınama için minimum voltajı ayarlar.

    • Kurşun-asit akü aralığı: 1.7 – 2.3 V

    • Lityum-iyon akü aralığı: 3.5 – 4.1 V

  3. Aşağıdaki ayarları görüntülemek için Belirli ayarlar öğesine dokunun.
    NOT: Bu ayarlar yalnızca Schneider Electric Service tarafından yapılandırılabilir.
    Akü orta noktası bağlandı Akü orta noktasının bağlı olup olmadığını gösterir.
    Sıcaklık izlemeyi devre dışı bırakın Sıcaklık izlemenin devre dışı olup olmadığını gösterir.
    Boost şarja izin verin Boost şarjına izin verilip verilmediği gösterilir. Boost şarj, boşalmış bir aküyü hızlı bir şekilde geri yüklemek için hızlı bir şarj işlemi yapmayı mümkün kılar.
    Akülerin derin deşarjına izin verin Akünün derin deşarjına izin verilip verilmediğini gösterir. Bu derin deşarj işlevi akü çalışması sırasında, normalde önerilen değerden daha da düşük voltaj seviyesinde deşarj olmalarını sağlar. Bunun akülere zarar verebileceğini unutmayın.
    Akünün otomatik kesilmesini etkinleştirin Akü otomatik bağlantı kesmenin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini gösterir. UPS çıkışı kapalıysa ve aküleri şarj edemediğinde, bu işlev aşağıdaki süreyle akünün derin deşarjını önlemek için akü bağlantı kesme cihazlarını kapar:
    • Düşük akü kapatma seviyesinin altında akü hücre voltajı ile iki hafta veya

    • 10 dakika.

    Akü bloğu başına akü kapasitesi (Ah) Her akü bağlantı kesme cihazına bağlı akü grubu için, akü bloğu başına akü kapasitesini amper saat cinsinden gösterir.
    Paralel akü grubu sayısı Her akü bağlantı kesme cihazına bağlı akü grubu için paralel bağlanmış akü dizisi sayısını gösterir.
    Grup başına akü blok sayısı Akü grubu başına akü blok sayısını gösterir.
    Blok başına akü hücresi sayısı Akü bloğu başına akü hücresi sayısı gösterilir.
    Akü hücresi başına DC voltajı (V) Float şarj gösterilir.
    Float şarj, her tür aküde kullanılabilen ve şarj cihazı tarafından otomatik olarak başlatılan temel şarj işlevidir.
    Boost voltajı gösterilir.

    Boost şarj, boşalmış bir aküyü hızlı bir şekilde geri yüklemek için hızlı bir şarj işlemi yapmayı mümkün kılar.

    Şarj süresi (sn) Float şarj ve Boost şarj için şarj süresi saniye cinsinden gösterilir.
    Akü hücresi başına DC kapanma voltajı (V) Akünün ne zaman kapatılması gerektiğine göre akü hücresi başına voltaj seviyesi gösterilir.
    Nominal sıcaklık (°C) /
    Nominal sıcaklık (°F)
    *
    Nominal sıcaklığı gösterir.
    Şarj akım oranı Şarj akım oranını gösterir.
    NOT: Lityum-iyon aküler boost şarjı desteklemez. Boost şarj için konfigürasyonlar Lityum-iyon aküler için geçerli değildir.
    NOT: Özel Lityum-iyon piller desteklenmez.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.