990-6537E-034

Ekran Tercihlerinin Konfigürasyonu

  1. Ana menüden Yapılandırma > Genel öğesine dokunun.
    1. (dakika) sonra ekran koruyucuyu başlat. Aktivite olmaması için ayarlanan dakikalardan sonra, ekranda ekran koruyucu başlayacaktır.
    2. Sıcaklık birimini ayarlamak için Santigrat veya Fahrenhayt'ı seçin.
    3. Ekran parlaklığını ayarlamak için - veya + butonuna dokunun.
    4. Alarm sesini Etkin veya Devre dışı olarak ayarlayın. Bu, tüm alarm seslerini etkinleştirir/ susturur.
    5. Dokunmatik ekran sesini Etkin veya Devre dışı olarak ayarlayın. Bu, tüm ekran seslerini etkinleştirir/ susturur (alarm sesleri hariç).
    6. Ekranı kalibre etmek için kalibrasyon düğmesine iki kez basın.
  2. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.