990-6537E-034

UPS Çıkış Yapılandırması

NOT: Bu konfigürasyon, UPS'in doğru çalışması için zorunludur.
  1. Ana menüden Yapılandırma > Çıkış öğesine dokunun.
    1. Konfigürasyonunuza bağlı AC gerilim F-F'380 VAC, 400VAC veya 415VAC olarak ayarlayın.
    2. Konfigürasyonunuza bağlı olarak Frekansı 50 Hz ±1.0, 50 Hz ±3.0, 50 Hz ±10.0, 60 Hz ±1.0, 60 Hz ±3.0 veya 60 Hz ±10.0 olarak ayarlayın.
    3. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
    4. Çıkış RMS voltaj toleransı (%)‘nı ayarlayın. Çıkış RMS voltaj tolerans aralığı +3 ila +%10 arasındadır, varsayılan olarak +%10'dur.
    5. Aşırı yük eşiğini (%) ayarlayın. Aşırı yük aralığı %0 -%100, varsayılan değer %75'tir.
    6. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.