990-6537E-034

Sistem Durumu Bilgilerini Görüntüleme

  1. Ana menüden Durum öğesine dokunun.
    1. Durumu görmek için Giriş öğesine dokunun.

      Giriş

      Gerilim f-f (fazdan faza) Mevcut fazdan faza giriş gerilimidir.
      Akım AC şebeke elektrik kaynağından her faz için amper (A) cinsinden mevcut giriş akımıdır.
      Frekans Hertz (Hz) cinsinden mevcut giriş frekansıdır.
      Gerilim F-N (fazdan nötre)* Volt (V) cinsinden fazdan nötre mevcut giriş gerilimidir.
      Toplam güç kW cinsinden (üç fazın tamamı için) mevcut toplam aktif güç girişidir.
      Güç Her bir faz için kilovat (kW) cinsinden aktif güç (veya reel güç) girişidir. Aktif güç, AC dalga şeklinin tam çevrimi ortalamasında, tek yönde enerjinin net transferine neden olan güç akışı kısmıdır.
      Güç faktörü Aktif gücün görünen güce oranıdır.
    2. Durumu görmek için Çıkış öğesine dokunun.

      Çıkış

      Gerilim f-f (fazdan faza) İnvertörde volt (V) cinsinden fazdan faza çıkış gerilimidir.
      Akım Her bir faz için amper (A) cinsinden mevcut çıkış akımıdır.
      Frekans Hertz (Hz) cinsinden mevcut çıkış frekansıdır.
      Gerilim F-N (fazdan nötre)* İnvertörde volt (V) cinsinden fazdan nötre çıkış gerilimidir.
      Yük Tüm fazlarda kullanılmakta olan UPS kapasitesi yüzdesidir. En yüksek faz yükü için yük yüzdesi görüntülenir.
      Nötr Akım* Amper (A) cinsinden mevcut çıkış nötr akımıdır.
      Toplam güç Kilovat (kW) cinsinden (üç fazın tamamı için) mevcut aktif toplam güç çıkışıdır.
      Güç Her bir faz için kilovat (kW) cinsinden mevcut aktif güç (veya reel güç) çıkışıdır. Aktif güç, AC dalga şeklinin tam çevrimi ortalamasında, tek yönde enerjinin net transferine neden olan güç akışı kısmıdır.
      Güç faktörü Her bir faz için mevcut çıkış gücü faktörüdür. Güç faktörü, aktif gücün görünen güce oranıdır.
    3. Durumu görmek için Bypass öğesine dokunun.

      Bypass

      Gerilim f-f (fazdan faza) Mevcut fazdan faza bypass gerilimidir (V).
      Akım Her bir faz için amper (A) cinsinden mevcut bypass akımıdır.
      Frekans Hertz (Hz) cinsinden mevcut bypass frekansıdır.
      Gerilim F-N (fazdan nötre)* Mevcut fazdan nötre bypass gerilimidir (V).
      Toplam güç Kilovat (kW) cinsinden (üç fazın tamamı için) mevcut toplam aktif bypass gücüdür.
      Güç Kilovat (kW) cinsinden her bir faz için mevcut aktif bypass gücüdür. Aktif güç, gerilim ve akımın anlık toplamının zaman ortalamasıdır.
      Güç faktörü Her bir faz için mevcut bypass gücü faktörüdür. Güç faktörü, aktif gücün görünen güce oranıdır.
    4. Durumu görmek için Akü öğesine dokunun.

      Akü

      Ölçüler Aküden çekilen, kilovat (kW) cinsinden mevcut DC gücüdür.
      Mevcut akü gerilimidir (VDC).
      Amper (A) cinsinden mevcut akü akımıdır. Pozitif akım akülerin şarj olduğunu; negatif akım, akülerin deşarj olduğunu belirtir.
      Bağlı sıcaklık sensörlerinden Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden akü sıcaklığıdır.
      Akü Akülerin, düşük gerilim kapatma seviyesine ulaşmasından önce kalan saat ve dakika olarak süredir. Ayrıca tam şarj kapasite oranı olarak akünün şarj seviyesini gösterir.
      Mevcut akü şarj seviyesidir (Ah).
      Şarjör Şarjörün genel durumudur (Şarj Oluyor, Kapalı, Deşarj oluyor).
      Şarjörün çalışma modudur (Kapalı, Float, Boost).
      UPS nominal güç değerinin yüzdesi olarak maksimum şarj kapasitesi.
    5. Durumu görmek için Sıcaklık öğesine dokunun.

      Sıcaklık

      Ortam sıcaklığı Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden ortam sıcaklığı.
      Akü sıcaklığı Bağlı akü sıcaklık sensörlerinden Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden akü sıcaklığı.
    6. Durumu görmek için Paralel öğesine dokunun.

      Paralel

      Giriş akımı AC şebeke elektrik kaynağından her faz için amper (A) cinsinden mevcut giriş akımıdır.
      Bypass akımı AC bypass kaynağından her faz için amper (A) cinsinden mevcut bypass akımıdır.
      Toplam çıkış gücü Paralel sistem için toplam yük yüzdesini ve kW ve kVA cinsinden toplam çıkış gücünü gösteren paralel UPS sisteminin toplam çıkış gücü.
      Çıkış akımı Her bir faz için amper (A) cinsinden mevcut çıkış akımıdır.
      Yedek UPS sayısı Mevcut yedek UPS'lerin sayısı
      Yedekleme ayarı Yapılandırılmış yedekleme ayarı.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.