990-6537E-034

Seri Numaralarını Bulma

  1. Ana menüden Hakkında öğesine dokunun.
  2. İlk sayfada UPS kabininin seri numarasını not edin ve müşteri hizmetleri için hazırlayın.
    NOT: Ekran mevcut değilse, SERIAL: altındaki isim plakası etiketinde, UPS seri numarasını bulmak için ön kapıyı açın.

    UPS için İsim Plakası Etiketi Örneği

  3. Sonraki sayfalara gitmek için oka dokunun, ekran ve ağ yönetim kartlarının seri numaralarını not edin ve müşteri desteği için hazır bulundurun.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.