990-6537E-034

Çıkış Röleleri Konfigürasyonu

  1. Ana menüden Yapılandırma > Kontaklar ve röleler'e dokunun ve yapılandırmak istediğiniz çıkış rölesini seçin.
  2. Gecikme (sn) (0 - 60 saniye)’yi ayarlayın.
  3. Çıkış rölesine atamak istediğiniz işlevleri seçin. Her sayfada, ayarlarınızı kaydetmek için Tamam'a ve bir sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
    NOT: Aynı çıkış rölesine birkaç fonksiyon atamak mümkündür.
    UPS genel alarmı: UPS için herhangi bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. UPS bakım modunda: UPS'i bakım moduna geçiren cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı UOB açıldığında çıkış tetiklenir. UPS, yükü beslemiyor.
    UPS bilgilendirici alarmı: UPS için bir bilgilendirici alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Harici arıza: Çıkış, UPS bir harici arıza tespit ettiğinde tetiklenir.
    UPS uyarı alarmı: UPS için bir uyarı alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Fan çalışmıyor: Bir veya daha fazla fan çalışmadığında çıkış tetiklenir.
    UPS kritik alarmı: UPS için kritik alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Akü gerilimi düşük: Akü gerilimi eşiğin altına düştüğünde çıkış tetiklenir.
    Sistem genel alarmı: Paralel sistem için herhangi bir alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Akü düzgün çalışmıyor: Aküler düzgün çalışmadığında çıkış tetiklenir.
    Sistem bilgilendirici alarmı: Paralel sistem için bir bilgilendirici alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Akü bağlantısı kesildi: Aküler çıkarıldığında veya akü bağlantı kesme cihazları açık olduğunda çıkış tetiklenir.
    Sistem uyarı alarmı: Paralel sistem için bir uyarı alarmı mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. İnvertör aşırı yüklemesi: UPS invertör modunda iken, bir aşırı yük durumu olduğunda çıkış tetiklenir.
    Sistem kritik alarmı: Paralel sistem için kritik alarm mevcut olduğunda çıkış tetiklenir. Çıkış aşırı yüklemesi: UPS invertör veya bypass çalışmasındayken, bir aşırı yük durumu olduğunda çıkış tetiklenir.
    UPS normal çalışmada: UPS normal çalışma modunda iken çıkış tetiklenir. Giriş tolerans dışı: Giriş tolerans dışına çıktığında çıkış tetiklenir.
    UPS akü çalışmasında: UPS akü çalışmasındayken çıkış tetiklenir. Bypass tolerans dışı: Bypass tolerans dışına çıktığında çıkış tetiklenir.
    UPS statik bypass çalışmasında: UPS zorlamalı statik bypass veya istenen statik bypass çalışmasında iken çıkış tetiklenir. EPO aktif: EPO aktifleştirildiğinde çıkış tetiklenir.
    UPS bakım bypass çalışmasında: UPS dahili bakım bypass veya harici bakım bypass çalışmasnda olduğunda çıkış tetiklenir.  
  4. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.