990-6537E-034

Bir Güç Modülü Ekleme, Çıkarma veya Değiştirme

NOT: UPS herhangi bir çalışma modundayken ekran değiştirilebilir.
NOT: Güç modüllerini daima alt konumdan başlayarak yukarı doğru takın.
UYARI
EKİPMAN HASARI RİSKİ
  • Yeni bir güç modülü takmadan önce, giriş ve çıkış koruma yapılandırmasını kontrol edin. UPS'inizin yükseltilmiş kabin kapasitesi için doğru yapılandırıldığından emin olun. Örneğin, UPS’iniz 200 kW'tan 250 kW'a yükseltilmişse, bağlantı kesme cihazı tipi seçimi 250 kW değerine göre yapılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
UYARI
EKİPMAN HASARI RİSKİ
  • Güç modüllerini -25 ila 55°C ortam sıcaklığında, % 0-95 yoğuşmasız nemde saklayın.
  • Güç modüllerini orijinal koruyucu ambalajlarında saklayın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
DİKKAT
Ağır yük
Güç modülleri ağırdır (28 kg) ve iki kişinin kaldırması gerekir.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
  1. Güç modülünü çıkarma:
    1. Güç modülündeki etkinleştirme anahtarını KAPALI konumuna getirin.
    2. Güç modülünün yan taraflarındaki vidaları çıkarın.
    3. Güç modülünü yarıya kadar dışarı çekin. Bir kilitleme mekanizması, güç modülünün tamamen dışarı çekilmesini önler. Güç modülünün sol tarafındaki serbest bırakma butonuna basarak kilidi açın.
    4. Güç modülünü çıkarın.
    5. Yedek güç modülü kurulmayacaksa: Boş güç modülü yuvasının önüne bir doldurma plakası takın.
    6. Ana menüden Durum > Güç modülleri öğesini seçin. Çıkarılan güç modülünüze karşılık gelen güç modülü simgesine dokunun ve Bağlantıyı kesmeyi onayla öğesine tıklayın.
      NOT: Bu adım yalnızca bir güç modülünün çıkarılması için gereklidir, bir güç modülünün takılması/eklenmesi için gerekli değildir.
  2. Yeni bir güç modülü takmak/eklemek için:
    1. Doldurma plakasını boş güç modülü yuvasından çıkarın. Doldurma plakasını ileride kullanmak üzere saklayın.
    2. Güç modülünü yuvaya doğru itin.
    3. Vidaları güç modülünün yan taraflarına tekrar takın.
    4. Güç modülündeki etkinleştirme anahtarını AÇIK konuma getirin.
    TEHLİKE
    Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
    Tüm güç modülü yuvalarında bir güç modülü veya bir doldurma plakası takılı olmalıdır.
    Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.