990-6537E-034

Dört Dahili Anahtarlı UPS'i Bakım Bypass Çalışmasına Alarak Kapatma

NOT: Aşağıda genel kapatma prosedürü açıklanmıştır. Bahsedilen tüm bağlantı kesme cihazları sizin sisteminizde bulunmayabilir.
  1. Harici bakım bypass bağlantı kesme cihazı harici MBB kullanan tekli UPS sistemi için genel kapatma prosedürü:
    1. MBB'nin açık olduğundan emin olun.
    2. Mümkünse Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
    3. Harici MBB’yi kapatın.
    4. UOB'yi açın (varsa).
    5. SSIB'yi açın.
    6. Akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını açın.
    7. UIB'yi açın.
    8. MIB ve BIB'yi açın (varsa).
  2. Bakım bypass bağlantı kesme cihazı MBB kullanan tekli UPS sistemi için genel kapatma prosedürü (Harici MBB mevcut değil):
    NOT: Aşağıdakiler genel kapatma prosedürleridir. Bahsedilen tüm bağlantı kesme cihazları sizin sisteminizde bulunmayabilir.
    1. Mümkünse Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
    2. MBB'yi kapatın.
    3. UOB'yi açın (varsa).
    4. SSIB'yi açın.
    5. Akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını açın.
    6. UIB'yi açın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.