990-6537E-034

Statik Bypass Anahtar Modülünü Değiştirin

DİKKAT
Ağır yük
Statik bypass anahtarı modülü ağırdır (18 kg) ve kaldırmak için iki kişi gerekir.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Statik bypass anahtar modülü, UPS normal çalışma veya akü modundayken değiştirilebilir.
  1. Statik bypass anahtar modülünün her iki yanındaki vidaları sökün ve etkinleştirme anahtarını KAPALI konuma getirin.
  2. Statik bypass anahtar modülünü yarıya kadar dışarı çekin. Bir kilitleme mekanizması, statik bypass anahtarının tamamen dışarı çekilmesini önler. Statik bypass anahtar modülünün sol tarafındaki serbest bırakma düğmesine basarak kilidi açın ve statik bypass anahtar modülünü çıkarın.
  3. Yedek statik bypass anahtar modülünü takmak için prosedürleri tersine çevirin. Etkinleştirme anahtarını AÇIK konuma getirin.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.