990-6537E-034

Bir Dahili Anahtarlı Tekli UPS'i Bakım Bypass Çalışmasına Alarak Başlatma

NOT: Aşağıdakiler genel başlatma prosedürleridir. Ayrıca sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın. Kontrol > Sıralama rehberi > UPS sistemini başlat öğesini seçip ekranda görünen adımları izleyin.
  1. Harici bakım bypass bağlantı kesme cihazı harici MBB kullanan tekli UPS için genel başlatma prosedürü:
    1. UIB'yi kapatın (açıksa).
      Ekran açılır. Yeniden başlatma süresi yaklaşık 3 dakika sürer.
    2. SSIB'yi kapatın (varsa).
    3. Akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını kapatın.
    4. Mümkünse Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
    5. UOB'yi kapatın (varsa).
    6. Statik bypass anahtarının otomatik sınamasının tamamlandığını onaylayın.
    7. Harici MBB’yi açın.
  2. Dahili bakım bağlantı kesme cihazı (IMB) kullanan tekli UPS sistemi için genel başlatma prosedürü (Harici MBB yok):
    1. UIB'yi kapatın (açıksa).
      Ekran açılır. Yeniden başlatma süresi yaklaşık 3 dakika sürer.
    2. Akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını kapatın.
    3. Mümkünse Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
    4. Statik bypass anahtarının otomatik sınamasının tamamlandığını onaylayın.
    5. IMB’yi açın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.