990-6537E-034

Tek Dahili Anahtarlı UPS'i Başlatma ve Paralel Sisteme Ekleme

Çalışan bir paralel sistemi başlatmak ve bir UPS eklemek için bu prosedürü kullanın.
NOT: Aşağıdakiler genel başlatma prosedürleridir. Ayrıca sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın. Kontrol > Sıralama rehberi > UPS sistemini başlat öğesini seçip ekranda görünen adımları izleyin.
NOT: Aşağıdaki adımlara geçmeden önce, paralel sistem ayarlarının doğru yapılandırıldığından ve PBUS kablo bağlantılarının güvenli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.
  1. Bu UPS'de, UIB'yi kapatın (açıksa).
    Ekran açılır. Yeniden başlatma süresi yaklaşık 3 dakika sürer.
  2. Bu UPS için SSIB'yi (varsa) kapatın.
  3. Bu UPS için bypass geri besleme bağlantı kesme cihazını (varsa) kapatın.
  4. Bu UPS için akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını kapatın.
  5. Bu UPS için UOB'yi kapatın.
  6. Bu UPS'de Kontrol > İnvertör > İnvertör açık seçeneklerini belirleyin. Onay ekranında Tamam'a dokunun.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.