990-6537E-034

Ağ Yapılandırması

  1. Ana menüden Yapılandırma > öğesine dokunun.
  2. 1 numaralı ağ yönetim kartı (NMC) > IPv4‘ü 1 numaralı ağ yönetim kartını yapılandırmak için veya 2 numaralı ağ yönetim kartı (NMC) > IPv4‘ü 2 numaralı ağ yönetim kartını yapılandırmak için seçin.
    1. Adres modu öğesini Manuel, BOOTP veya DHCP olarak ayarlayın.
    2. Ayrıca, NMC no 1 için IPv4'ü devre dışı bırakın/NMC no 2 için IPv4'ü devre dışı bırakın öğesini seçerek ağı devre dışı bırakabilirsiniz.
    3. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
    4. Önceki ekrana dönmek için öğesine dokunun. Değişiklikleri uygulamak üzere ağ yönetim kartını yeniden başlatmak için NMC1'i Yeniden Başlat veya NMC2'yi Yeniden Başlat öğesine dokunun.
  3. Yapılandırma > öğesine dokunun. 1 numaralı ağ yönetim kartı (NMC) > IPv6‘yı 1 numaralı ağ yönetim kartını yapılandırmak için veya 2 numaralı ağ yönetim kartı (NMC) > IPv6‘yı 2 numaralı ağ yönetim kartını yapılandırmak için seçin.
    1. DHCPV6 modu öğesini Adres ve diğer bilgiler, Yalnızca adres dışı bilgiler veya IPv6 hiçbir zaman olarak ayarlayın.
    2. Otomatik veya Manuel Yapılandırma öğesini seçin.
    3. NMC no 1 için IPv6'yı devre dışı bırakın/NMC no 2 için IPv6'yı devre dışı bırakın öğelerini seçerek de ağı devre dışı bırakabilirsiniz.
    4. Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
    5. Önceki ekrana dönmek için öğesine dokunun. Değişiklikleri uygulamak üzere ağ yönetim kartını yeniden başlatmak için NMC1'i Yeniden Başlat veya NMC2'yi Yeniden Başlat öğesine dokunun.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.