990-6537E-034

Tek Dahili Anahtarlı UPS için Paralel UPS Sistemini Bakım Bypass Çalışmasına Alarak Başlatma

NOT: Aşağıdakiler genel başlatma prosedürleridir. Ayrıca sisteminize özgü Sıralama rehberi adımlarını uygulayın. Kontrol > Sıralama rehberi > UPS sistemini başlat öğesini seçip ekranda görünen adımları izleyin.
NOT: Aşağıdaki adımlara geçmeden önce, paralel sistem ayarlarının doğru yapılandırıldığından ve PBUS kablo bağlantılarının güvenli bir şekilde yerine oturduğundan emin olun.
  1. UIB'yi kapatın (açıksa).
    Ekran açılır. Yeniden başlatma süresi yaklaşık 3 dakika sürer.
  2. SSIB'yi kapatın (varsa).
  3. Akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını kapatın.
  4. Mümkünse Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
  5. UOB'yi kapatın (varsa).
  6. Paralel sistemdeki diğer UPS'ler için adım 1 ila 6’yı tekrarlayın.
  7. SIB'yi kapatın (varsa).
  8. Statik bypass anahtarının otomatik sınamasının tamamlandığını onaylayın.
  9. Harici MBB’yi açın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.