990-6537E-034

Dört Dahili Anahtarlı UPS için UPS Sistemini Bakım Bypass Çalışmasına Alarak Kapatma

NOT: Aşağıda genel kapatma prosedürü açıklanmıştır. Bahsedilen tüm bağlantı kesme cihazları sizin sisteminizde bulunmayabilir.
  1. MBB'nin açık olduğundan emin olun.
  2. Mümkünse Kontrol > Çalışma modu > Bypass çalışmasına aktar öğesini seçin.
  3. Harici MBB’yi kapatın.
  4. SIB’yi açın.
  5. UOB'yi açın (varsa).
  6. SSIB'yi açın.
  7. Akü bağlantı kesme cihaz(lar)ını açın.
  8. UIB'yi açın.
  9. MIB ve BIB'yi açın (varsa).
  10. Paralel sistemdeki diğer UPS'ler için adım 5 ila 9'u tekrarlayın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.