990-6537E-034

UPS Modları

Normal Çalışma

Normal çalışma sırasında, UPS koşullu güçle yükü besler.

Akü Çalışması

Şebeke beslemesi arızalanırsa, akü gücü, akü çalışması sırasında kritik yüke kesintisiz destek sağlar.

NOT: Akü UPS'i beslerken ve şebeke kaynağı mevcut değilken: Akü gücünün bağlantısını keserseniz, akü gücünü UPS’e yeniden bağlamadan önce tüm UPS güç modüllerinin tamamen kapanmasını beklemeniz gerekir.

İstenen Statik Bypass Çalışması

Ekrandaki komutu takiben UPS istenen statik bypass çalışma moduna aktarılabilir. İstenen statik bypass çalışması sırasında, yük bypass kaynağından beslenir. Bir arıza tespit edilirse, UPS normal çalışmaya veya zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer. İstenen statik bypass çalışması sırasında şebeke beslemesinde bir kesinti olursa, UPS akü çalışmasına geçer.

Zorlamalı Statik Bypass Çalışması

UPS, sistemde çalışamaz bir durum algıladığında ve statik bypass işlemi talep ettiğinde veya kullanıcı UPS üzerindeki OFF düğmesine bastığında UPS zorlamalı bypass çalışmasında olur. Zorlamalı statik bypass modunda, yük bypass kaynağından sağlanır.

NOT: UPS zorlamalı statik bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

Dahili Bakım Bağlantı Kesme Cihazı IMB ile Dahili Bakım Bypass Çalışması (Tek Dahili Anahtarlı UPS için)

Dahili bakım bağlantı kesme cihazı IMB kapatıldığında, UPS dahili bakım bypass işlemine geçer. Yük, bypass kaynağından koşulsuz güçle beslenir. Servis ve değiştirme, güç modülleri ve statik bypass anahtar modülü üzerinde, dahili bakım bağlantı kesme cihazı IMB üzerinden dahili bakım bypass çalışması sırasında gerçekleştirilebilir. Dahili bakım bağlantı kesme cihazı IMB, harici bakım bypass bağlantı kesme cihazı olmadan yalnız tekli sistemlerde kullanılabilir.

NOT: UPS dahili bakım bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

Bakım Bypass Bağlantı Kesme Cihazı MBB ile Dahili Bakım Bypass Çalışması (Dört Dahili Anahtarlı UPS için)

Bakım bypass bağlantı kesme cihazı (MBB) kapalı iken, UPS sistemi dahili bakım bypass çalışmasına geçer. Yük, bypass kaynağından koşulsuz güçle beslenir. Bakım bypass anahtarı MBB aracılığıyla dahili bakım bypass işlemi sırasında güç modüllerinde ve statik bypass bağlantı kesme cihazı modülünde servis ve değiştirme yapılabilir. Bakım bypass bağlantı kesme cihazı MBB, harici bakım bypass bağlantı kesme cihazı olmadan yalnız tekli sistemlerde kullanılabilir.

NOT: UPS dahili bakım bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

Harici Bakım Bypass Bağlantı Kesme Cihazı (Harici MBB) ile Harici Bakım Bypass Çalışması

Harici bakım bypass bağlantı kesme cihazı (Harici MBB), harici bakım bypass paneli/kabini veya harici ana şalterinde kapalı iken, UPS harici bakım bypass çalışmasına geçer. Yük, bypass kaynağından koşulsuz güçle beslenir. Servis ve değiştirme, harici bakım bypass bağlantı kesme cihazı (Harici MBB) üzerinden harici bakım bypass çalışması sırasında tüm UPS üzerinde gerçekleştirilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Tek Dahili Anahtarlı UPS'i Bakım Bypass Çalışmasına Alarak Kapatma ve Tek Dahili Anahtarlı UPS için UPS Sistemini Bakım Bypass Çalışmasına Alarak Kapatma.

NOT: UPS harici bakım bypass modundayken, aküler alternatif güç kaynağı olarak kullanılamaz.

Statik Bypass Bekleme İşlemi

Statik bypass bekleme işlemi, sadece paralel sistemdeki bireysel bir UPS için geçerlidir. UPS'nin zorlamalı statik bypassa geçmesi önlendiyse ve paralel sistemin diğer UPS cihazları yükü besleyebiliyorsa, statik bypass bekleme moduna girer. Statik bypass modundaki belirli bir UPS'in çıkışı KAPALI’dır. Mümkün olduğunda UPS otomatik olarak tercih edilen çalışma moduna geçer.

NOT: Diğer UPS'ler yükü besleyemiyorsa, paralel sistem zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer. Bu durumda statik bypass beklemede olan UPS, zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer.

Akü Testi

UPS, akü otomatik sınama veya akü besleme süresini gerçekleştirirken akü test moduna geçer.

NOT: Şebeke beslemesinde kesinti olursa veya bir kritik alarm görülürse akü testi iptal edilir ve şebeke beslemesi geldiğinde normal moda geçer.

ECO Modu

ECO modu, önceden tanımlanmış durumlarda bypass'tan beslenen yükle UPS'in tercih edilen çalışma modu olarak istenen statik bypassı kullanacağı şekilde yapılandırılmasına imkan tanır. Bir arıza tespit edilirse (bypass gerilimi tolerans aralığı dışında, çıkış gerilimi tolerans aralığı dışında vs.), UPS hemen normal çalışmaya veya zorlamalı statik bypass çalışmasına geçer. ECO modunun ana avantajı, elektrik enerjisi tüketiminin azaltılmasıdır. Şebeke beslemesinde bir kesinti olursa, yük beslemesinin kesintiye uğramaması için UPS, akü moduna geçer. Aküler UPS ECO moddayken şarj olur.

NOT: ECO modu paralel sistemde desteklenmez.

OFF Modu

UPS, yükü güçle beslemiyor. Aküler şarjlı ve ekran açıktır.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.