990-91077K-037

合规性

安全

IEC 62040-1:2017 不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求

IEC 62040-1:2008-6 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 1 部分:UPS 的一般规定和安全要求

IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016 不间断电源系统 (UPS) 第 3.0 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求。

IEC 62040-2:2005-10 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求

性能

IEC 62040-3:2011-03 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求

标志

CE、RCM、EAC、WEEE、UKCA

运输

ISTA 2B

污染等级

2

过压类别

III

接地系统

TN、TT 或 IT

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.