990-91077K-037

并机系统概述

MIB 市电输入断路器/开关
BIB 旁路输入断路器/开关
UIB 设备输入断路器/开关
SSIB 静态开关输入断路器/开关
UOB 设备输出断路器/开关
外部 UOB 外部设备输出断路器/开关
MBB 维修旁路断路器/开关
外部 MBB 外部维修旁路断路器/开关
SIB 系统隔离断路器/开关
BB 电池断路器/开关
注: 请参阅附录:开关/断路器详细信息了解隔离装置类型。
注: 在带有外部维修旁路断路器(外部 MBB)的并机系统中,必须将维修旁路断路器 (MBB)/开关用挂锁锁定在断开 (OFF) 位置。

可带外部电池的 UPS

可带内部电池的 UPS

在并机 UPS 系统中,需要控制旁路电路的阻抗。在旁路模式下运行时,并机负载分担取决于旁路电路(涵盖线缆、开关设备、静态旁路开关和线缆排列)的总阻抗。

注意
小心设备损坏
为了确保并机系统在旁路运行模式下正确分担负载,请遵循以下建议:
  • 所有 UPS 的旁路线缆长度必须相等。
  • 所有 UPS 的输出线缆长度必须相等。
  • 在单市电系统中,所有 UPS 的输入线缆长度必须相等。
  • 必须遵循建议的线缆排列方式。
  • 所有 UPS 的旁路/输入和输出开关设备中的铜排布局电抗必须相等。
如果不遵循以上建议,可能会导致旁路负载分担不均和单台 UPS 过载。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.