建议的螺栓和线耳规格
|
线缆规格 (mm²) |
螺栓规格 |
线耳型号 |
注意 |
|---|---|---|---|
|
6 |
M5 |
KST TLK6-5 |
如果暂无推荐的线耳型号,则可用当地 M5 线耳型号替代。 |
|
8 |
M5 |
KST RNBS8-5 |
|
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
如果暂无推荐的线耳型号,则可用当地 M5 线耳型号替代。 |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
如果暂无推荐的线耳型号,则可用当地 M5 线耳型号替代。 |