990-91077K-037

电气安全

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 电气设备的安装、操作、维修和维护必须由有资质的人员完成。
  • 请穿戴适当的个人防护装备,并遵守电气安全操作规范。
  • 操作设备或进入设备内部前,请关闭 UPS 系统的所有电源。
  • 操作 UPS 系统前,请检查所有端子之间(包括保护性接地)是否存在危险电压。
  • 本 UPS 内部有电。即便与市电断开,也可能存在危险电压。安装或维修 UPS 系统前,请确保设备处于 OFF(断开)状态,并且断开市电和电池连接。等候 5 分钟再打开 UPS,以便电容放电。
  • 必须根据当地法规安装隔离装置(例如断路器或开关),确保系统与上游电源隔离。隔离装置必须位于显眼且触手可及的位置。
  • UPS 必须妥善接地,并且由于存在大的漏电流,必须首先连接接地导线。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
小心触电、爆炸或电弧
如果系统的标准设计不包含反向馈电保护,必须使用自动隔离设备(反向馈电保护选项或任何符合 IEC/EN 62040–1 UL1778 第 5 版的其他设备 - 取决于当地适用标准)消除隔离设备输入接线端子可能出现的危险电压或电能。设备必须在上游供电发生故障后的 15 秒内断开,并且必须与规格相匹配。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

当 UPS 输入端经外部隔离器(断开时隔离零线)连接时,或系统中额外加装自动反向馈电隔离设备或与 IT 配电系统连接时,UPS 供应商必须在 UPS 输入接线端子上粘贴标签,而用户须在远离 UPS 区域安装的所有主电源隔离器上以及这些隔离器与 UPS 之间的外部接入点上粘贴标签。标签上应标注以下文字(或相同意思的当地文字):

危险
小心触电、爆炸或电弧
存在电压反馈风险。操作此电路前,请隔离 UPS,并检查所有端子之间以及保护性接地是否存在危险电压。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
当心电气干扰
该产品可能在 PE 导线中产生直流电流。如果使用剩余电流动作保护器 (RCD) 防止触电,则仅允许在本产品电源侧使用 B 型 RCD。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.