990-91077K-037

Easy UPS 3S可带内部和外部电池
10-40 kVA 400 V 和 10-20 kVA 208 V 3:3、
10-30 kVA 400 V 3:1
技术规格

最新内容可查阅施耐德电气网站

2024/11

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?